Skip to main content

Här några saker du behöver tänka på innan du gör ditt hem mer energieffektivt med en luft/vatten-, bergvärmepump.

Du har bestämt dig för att uppgradera ditt värmesystem och investera i en värmepump. Det finns en hel del att tänka på, men de goda nyheterna är att när värmepumpen väl är installerad kan du ta det lugnt under de kommande 15-20 åren. Här några saker du behöver tänka på innan du gör ditt hem mer energieffektivt med en luft/vatten- eller bergvärmepump.

Kompatibilitet med befintliga system

En av de största fördelarna med värmepumpar är hur flexibla de är när det gäller kompatibilitet är att de kan anslutas till befintliga kyl- och värmeavgivare. Om du har radiatorer i ditt hus, oavsett om det är ett nytt hus eller ett äldre, kan du enkelt ansluta värmepumpar utan extra byggarbete.

Med värmepumpar och olika typer av kyl- och värmeavgivare får du ut mer av ditt system. Du kan kyla genom att använda fläktkonvektorer. Värmepumpen kan även ge tappvarmvatten. Om du redan har en varmvattentank och vill behålla den kan du installera en väggmonterad inomhusenhet som kan anslutas till din befintliga varmvattentank.

Isolering och värmeförluster

Isolering och värmeförluster spelar roll när du uppgraderar ditt värmesystem. Ordentlig isolering ökar nyttan med  värmepumpen och sänker uppvärmningskostnaderna maximalt. Äldre fastigheter brukar inte vara så välisolerade, så tilläggsisolering och nya fönster ger maximal effekt av värmepumpen. Din Daikin-återförsäljare gör gärna ett besök hos dig och ger dig råd, men du kan även rådfråga en expert på isolering.

Installationskostnader

Installationskostnaderna beror på vilken typ av värmepump du väljer. Om du installerar en luft/vattenvärmepump är det i allmänhet billigare än en bergvärmepump eftersom den senare även kräver att man borrar en energibrunn. Även avståndet mellan utomhus- och inomhusenheterna kan påverka kostnaderna. En Daikin-återförsäljare kan ge dig råd om detta.

Värmepumpskapacitet och -storlek

Skillnaden mellan att ha en värmepump som fungerar precis som den ska, eller en som är mindre effektiv, hänger på om det är rätt avvägd kapacitet på värmepumpen. 

Det påverkar även kostnaderna. Om kapaciteten är för låg måste värmepumpen arbeta mycket mer för att kunna tillgodose behoven av värme, kyla och varmvatten. Om kapaciteten är för hög kommer värmepumpen inte att kunna gå med tillräckligt lågt varvtal för att man ska ha full nytta av varvtalsstyrningen. 

Din installatör avgör rätt kapacitet utifrån faktorer som åldern och storleken på huset, rumstyp, avgivare, utomhus- och inomhustemperatur samt isolering

Underhåll och service

  • Värmepumpar kräver lite underhåll och service.
  • Rätt service och underhåll gör att din värmepump alltid fungerar som den ska.
  • Boka in förebyggande underhåll cirka en gång vartannat år. Detta innefattar rengöring av filter, kontroll av kylmedia och inspektion av värmeväxlaren.
  • Daikins återförsäljare erbjuder garanti- och servicepaket som är inkluderade i vårt erbjudande Stand By Me.

Bonus: Kyla på sommaren

Daikins luft/vatten- och bergvärmepumpar kan även ge effektiv kyla på sommaren. Med rätt kylavgivare, som fläktkonvektorer, kan du kyla ditt hus på sommaren. Vi ger dig ett perfekt inomhusklimat året runt. 

Behöver du fler anledningar till att byta ut ditt befintliga system mot en värmepump och göra energibesparande förbättringar av ditt hem?

Kommer härnäst