Skip to main content

Är det värt att investera i en värmepump? Vi tar en titt på fördelarna och nackdelarna med att installera en värmepump i ditt hem.

I Europa strävar länderna mot att eliminera fossila bränslesystem för att sänka den globala uppvärmningen, vilket gör att värmepumpar ses som ett populärt alternativ. Alla lever vi olika liv, och det finns många typer av värmepumpar för att passa allas behov. Innan du gör en större investering i ditt hem, som en värmepump, är det bra att känna till fördelarna och nackdelarna.

 

Mångsidighet och flexibilitet

Värmepumpar medför inte bara ekonomiska och miljömässiga fördelar, utan är även en mångsidig lösning för alla typer av hus. De ger värme, tappvarmvatten och kyla i fristående hus, radhus eller lägenheter, och möter alltid dina behov av komfort i ditt hem. Dessutom kan de flesta värmepumpar styras via en app. Oavsett var du är har du alltid kontroll.

Minskad miljöpåverkan

Ett huvudargument för värmepumpar är behovet av miljövänliga uppvärmingsalternativ och energieffektiv användning av el. 

Värmepumpar utvinner förnybar energi ur luften eller marken/berg. De använder en mindre mängd elektricitet och ger inga utsläpp lokalt – i vissa fall inga utsläpp alls, beroende på var elektriciteten kommer ifrån.

Användningen av förnybara källor, såsom luft, mark/berg och vatten betyder att värmepumpar producerar värme och varmvatten på ett mycket mer hållbart sätt än traditionella system.

Mindre underhåll och service

Värmepumpar är robusta och har få rörliga delar. Det betyder att de inte kräver så mycket underhåll, service och reparationer, särskilt om man jämför med det underhåll som en traditionell värmepanna kräver. Värmepumpar kräver endast allmänt underhåll i form av en årlig kontroll.

Avkastning på investeringen

Väg in de låga elkostnaderna, statliga subventioner och mindre underhållsbehov. Det blir tydligt att värmepumpar ger mycket större avkastning på investeringen än värmesystem som drivs med fossila bränslen. Därutöver kan installationen av en värmepump ofta höja värdet på fastigheten, vilket ger dig större vinst om du bestämmer dig för att sälja din bostad.

Nackdelarna med värmepumpar

En av de betydande utmaningarna med en värmepump är den initiala kostnaden för köp och installation. Priset varierar beroende på var du bor och vilken typ av värmepump som du väljer. Även om många länder erbjuder subventioner för att hjälpa till med de initiala kostnaderna kan värmepumpar kräva en betydande investering, större än ett system som drivs med bränsle. I Sverige använder vi inte gas i någon större omfattning, vilket är fallet i många andra länder. Den eventuella avkastningen beror på priset på elektricitet, gas eller olja, som skiljer sig från land till land.

Den initiala investeringen kompenseras av den mycket låga driftskostnaden, eftersom 75 % av den levererade energin kommer från förnybar energi, som är gratis. Detta gör värmepumpar till ett attraktivt värmesystem när man ser till produktens totala livslängd.

Att installera en värmepump kan vara utmanande. Innan du installerar en värmepump behöver installatören sätta sig in i hur värmen för närvarande rör sig i ditt hus, eller hur väl ditt hus är isolerat, hur markförhållandena ser ut om du överväger att skaffa en bergvärmepump, samt dina unika behov av värme och kyla.

Projektering och planering

När du själv har gjort de första efterforskningarna hjälper en av våra installatörer dig genom beslutsprocessen för att se till så att du gör rätt val.

Kontrollera hur väl ditt hus är isolerat och överväg att prioritera tilläggsisolering och moderna fönster om behovet finns.

En värmepumpsinstallation kräver mer planering än installationen av en värmepanna som drivs av fossilt bränsle. Det är viktigt att välja rätt storlek på enheten för att säkerställa att uppvärmningen fungerar effektivt och ekonomiskt. En detaljerad, noggrann beräkning av värmeförlusterna hjälper till att definiera vilken storlek som krävs, och väger även in vilka typer av avgivare som behövs i ditt hus. En Daikin-installatör hjälper dig med det. Du kan även göra en preliminär utvärdering med hjälp av vår Lösningsrekommenderare.

En mamma och litet barn i hennes knä, som tittar i en liten bok
En liten flicka som dansar runt på ett golv med golvvärme

Kommer härnäst