Skip to main content

Funderar du på att installera en luft/luftvärmepump? Så här går installationen till.

Installationen av en luft/luftvärmepump måste utföras av en installatör med giltigt kylcertifikat. Han är en specialist som kan ge råd och information, samt installera kvalitetsprodukten med så lite störning som möjligt för maximal effektivitet.

 

Hur går installationen av en luft/luftvärmepump till?

Installationen av en luftvärmepump görs i 6 steg:

  1. Steg 1: Installation av luftvärmepumpens inomhusenhet(er). Först installeras den väggmonterade, golvstående eller dolda undertaks-inomhusenheten. 
  2. Steg 2: Åtkomstpunkter. Därefter skapas en eller flera åtkomstpunkt(er) för anslutning av inomhusenhet(erna) till utomhusenheten. Det sker genom att ett hål borras i väggen för dragning av elledningar, köldmedierör och dräneringsrör.
  3. Steg 3: Installation av luftvärmepumpens utomhusenhet. Sedan installeras utomhusenheten. Vanligtvis monteras den mot fasaden på ditt hus. Den monteras på ett markstativ eller ett väggstativ tillräckligt högt upp för att undvika snösamlingar. 
  4. Steg 4: Anslutning av elledningar. Därefter ansluts elledningarna. Ledningarna isoleras efter behov.
  5. Steg 5: Anslutning av rörledningar. Sedan dras köldmedierören, som leder varm gas eller kall vätska mellan inom- och utomhusdelen, och dräneringsrören som leder bort kondens. Även dessa bör isoleras.
  6. Steg 6: Kvalitetstestning. Slutligen utförs en noggrann testning av hela systemet för att säkerställa att det fungerar optimalt innan användning.

 

Vad behöver du veta innan din luft/luftvärmepump installeras?

Bestäm dig för om du vill värma och kyla endast ett rum (du behöver ett ”singelsystem”) eller flera rum (du behöver ett ”multisystem”). Fundera även på hur ditt behov av varmvatten ser ut. Med ett  "multiplus" luftvärmepumpsystem kan du även producera tappvarmvatten. Du kan ansluta en liten tappvarmvattentank på 90 l eller 120 l (idealisk för hus upp till 80 m²).

Välj ett högkvalitativt värmepumpsystem som är tillförlitligt över tid med hög energieffektivitet.

Se till så att ditt hus är välisolerat och att det finns tillräckligt med utrymme runt inomhus- och utomhusenheterna. De behöver tillräckligt stort luftflöde för att systemet garanterat ska fungera så effektivt som möjligt.

Luft/luftvärmepumpar tar 80 % av den energi som krävs för uppvärmningen från utomhusluften. Endast 20 % kommer från elektricitet. 

Låt en yrkesperson installera din luft/luftvärmepump

Du måste anlita en fackman till installationen av din luft/luftvärmepump. Luftvärmepumpar innehåller ett köldmedium (en så kallad f-gas) och det krävs ett giltigt kylcertifikat för att få installera dem.

Innan arbetet påbörjas inspekterar installatören ditt hus för att kontrollera om det lämpar sig för en luft/luftvärmepump. Installatören kan även ge rekommendationer om vilken typ av system och storlek på värmepumpen som behövs. Du får råd kring var utomhusenheten ska placeras och ni har dialog kring vilka typer av inomhusenheter som kan installeras: väggmonterad, golvstående eller dold undertaksenhet.

Nu kan du bekvämt luta dig tillbaka  och hålla ditt hem så varmt eller kallt som du önskar året runt.

Kommer härnäst