Skip to main content

En guide till problemen med dålig inomhusluftkvalitet, och hur man kan förbättra den.

Vi spenderar en enorm del av vår tid på att andas inomhusluft, så det är viktigt att den är hälsosam. Ventilation kan göra stor skillnad för luftkvaliteten.

Hur ventilation förbättrar kvaliteten på inomhusluften

Luftkvaliteten är avgörande för vår hälsa och vårt välbefinnande. Luftföroreningar inomhus kan vara ännu mer skadliga än föroreningarna i luften utanför, med tanke på att människor i Europa vistas 90 % av sin tid inomhus. Detta har en verklig effekt på vår hälsa, särskilt med tanke på att inomhusluftens kvalitet kan vara fem gånger mer förorenad än utomhusluften. Det är avgörande med en ren hemmiljö för en bättre hälsa. Men vad är konsekvenserna av dålig luftkvalitet?

  • Reaktioner på föroreningar

Dålig ventilation kommer att leda till en ansamling av föroreningar i inomhusluften. Den kan också resultera i smuts och dammkvalster på grund av ansamlingar av smuts eller utsläpp från uppvärmningsenheter. Det kan leda till obehagliga hudreaktioner eller andningsproblem.

  • VOC och andra kemiska faror

Varje dag använder vi potentiellt farliga kemikalier i våra hem. Flyktiga organiska föreningar, eller VOC, är utsläpp från hushållskemikalier, vilka är giftiga i höga koncentrationer. Korrekt förvaring av kemikalier är avgörande. Se till att rummet du förvarar dem i också är väl ventilerat. Det finns kolmonoxid i många byggnader som också använder kol- eller gaseldade apparater. En ansamling av denna gas kan leda till förgiftning. Ventilation hjälper till att minimera risken.

  • Astma och andningsproblem

Personer med astma, bronkit och andra andningsproblem har känsligare lungor. Förorenad luft kan utlösa dessa tillstånd. Damm och kvalster kan fungera som utlösare, liksom mögel eller skadedjur som kackerlackor. Dessa problem kan uppstå om luften i ditt hem är för fuktig.

Lösningar för förbättrad luftkvalitet

Ett effektivt ventilationssystem är nyckeln till att förbättra luftkvaliteten. Ett professionellt mekaniskt system förbättrar inomhusluftens kvalitet och ventilationen i hela ditt hem.

  • Minskar fukt och kondens

Kondens uppstår när fuktig luft hastigt kyls ned. Det bildas fukt på fönster, väggar och andra ytor, vilket leder till svampangrepp, fuktighet eller till och med mögel. Det uppstår under vardagliga aktiviteter, såsom att duscha eller laga mat när rummen inte är välventilerade. Det är ett av de vanligaste problemen med inomhusluftens kvalitet. Ett ventilationssystem erbjuder en lösning. Det hjälper till att reglera temperaturen och hålla fuktighetsnivåerna under kontroll.

  • Minskar risken för baksug

Baksug sker när lufttrycket inne i ett hem är lägre än trycket utanför. Som ett resultat dras gaser som kolmonoxid tillbaka in genom skorstenar eller andra öppningar. Dessa gaser är farliga för din hälsa och dåliga för luftkvaliteten. Ventilation hjälper till att kontrollera trycket inne i en byggnad och minskar risken för baksug.

  • Minskar smuts och föroreningar

Ett ventilationssystem tar bort kontamineringar, smuts och föroreningar. Det drar ut dem och släpper in frisk utomhusluft. Otillräcklig ventilation gör att smuts och lukt stannar inomhus, vilket skapar en obehaglig boendemiljö.

Våra hem är liksom lungor. De behöver konsekvent cirkulation av frisk, ren luft. Något som hjälper till att skydda både egendomen och hälsan för de människor som bor där. Daikins ventilationslösningar gör luften i ditt hem så ren och hälsosam som den bara kan vara, vilket ger dig lugn och ro som är varaktig.

Ta reda på hur våra Daikin ventilationssystem kan förbättra din inomhusluftkvalitet

Kommer härnäst