Är det normalt att min luftvärmepump drabbas av isbildning?
Under vintermånaderna bildas det is i en luftvärmepump under drift. Är det något man behöver oroa sig för, och vad kan man göra åt det?
Utomhusenheten till en luft/luftvärmepump är känslig för minusgrader, och is kan bildas på utsidan. Men exakt hur sker det? Det berättar vi för dig i den här artikeln.
Hur fungerar en luftvärmepump vid isbildning?
En luftvärmepump fungerar genom att extrahera värme från utomhusluften, även i minusgrader. Med luft/luftvärmepumpar görs detta med hjälp av en fläkt som suger in luft genom en värmeväxlare.
Varför bildas det is i en luftvärmepump?
Vid temperaturer runt noll är luftfuktigheten ofta hög. När fuktig luft flödar genom utomhusenheten och sedan möter kalla metalldelar i värmepumpen, kan fukten frysa fast.
Är det normalt med isbildning i en luftvärmepump?
Ja, det är helt normalt och inget du behöver oroa dig för. Daikins luftvärmepumpar är utrustade med ett automatiskt avfrostningssystem. Detta detekterar isbildning på utomhusenheten och avfrostar den automatiskt. Du behöver alltså inte göra något själv, och du behöver inte kontakta någon installatör. Under avfrostningen reverseras kylmedlets flödesriktning vilket frigör värme och smälter isen.