Skip to main content

Det kostar faktiskt inte mer än en glass om dagen i elförbrukning. Läs om anledningarna här nedan.

Kostnaden är låg

En vanlig missuppfattning är att det är dyrt att använda sin värmepump som luftkonditionering på sommaren. Det enkla svaret är att det faktiskt inte kostar så mycket. I snitt kostar elförbrukningen ungefär som en liten glass om dagen. 

Anledningarna till att kostnaden är låg är två:

  1. Vi har ganska få dagar per sommar då utetemperaturen är så hög att det inte räcker med att öppna en dörr eller ett fönster får att få en behaglig temperatur inomhus. Det vill säga luftvärmepumpen behöver inte kyla särskilt ofta.
  2. En luft/luftvärmepump har väldigt hög verkningsgrad i kyldrift. Den ger upp till 9 kW kyleffekt för en 1 kW el utslaget över en säsong (SEER-värdet) och beroende på modell. Detta gäller för europeiskt standardklimat, vilket är klimatet i Strasbourg. I kallare klimat, som det i Sverige, ger en värmepump ännu högre kyleffekt samtidigt som den drar mindre el.

Vad påverkar kostnaden?

För att luft/luftvärmepumpen ska vara riktigt snål i kyldrift är det viktigt att ställa in den så att den enbart ger kyla under den säsong man behöver det. På Daikins luftvärmepumpar görs det enkelt via fjärrkontrollen, se instruktionsboken för detaljer.

Kylbehovet varierar naturligtvis och det beror på många faktorer:

  • Storlek på rummet; ett större rum kräver mer energi för att bli svalt
  • Isolering; ju bättre isolering, ju lägre kylbehov
  • Instrålning genom fönster; stora fönster i söderläge har stor instrålning, små fönster mot norr har nästan ingen instrålning
  • Hur många människor som befinner sig i rummet; fler människor kräver ett större kylbehov
  • Temperaturen utomhus; ju varmare det är utomhus, ju större är kylbehovet

Vad kostar det att kyla ett stort rum en varm sommardag?

Exempel: Kylbehov i ett rum på 30 m2 med fönster i söder i en modern villa.

Låt oss titta på ett ungefärlig uppskattning av elförbrukningen för att hålla ett stort rum, 30 m2, med stora fönster i söderläge i en modern villa svalt. Kylbehovet en varm, 27 oC, och solig sommardag uppskattas till ca 3,6 kW. Vi vill hålla rumstemperaturen normal, 21 oC, hela dagen.

En Daikin Emura 3 R 35 är varvtalsstyrd och anpassar driften efter kylbehovet. För att ge 3,6 kW kyla vid 27 oC utomhus kommer den att dra ca 0,8 kW. Om luftvärmepumpen behöver kyla 8-9 timmar en sådan här dag kommer det att gå åt ca 7 kWh om solen skiner för fullt hela tiden. I praktiken kommer det att gå åt ca 4 kWh en varm sommardag.

Kommer härnäst

  • Vad avgör en luft/luftvärmepumps energiförbrukning?

    När energipriserna är höga har luft/luftvärmepumpens effektivitet betydelse

  • Vad är skillnaden mellan en luft/luftvärmepump och en luftkonditionering?

    Ingen – men visste du att luft/luftvärmepumpar kan ge både värme och kyla?