Skip to main content

Säkerhetsfördelar med bättre ventilation

Är du medveten om alla faror med dålig ventilation i ditt hem? Ett bra ventilationssystem kan skydda mot all möjlig påverkan på din mentala eller fysiska hälsa.

Fem dolda faror som du kan undvika med ett ventilationssystem

Det finns många anledningar till varför ett ventilationssystem är bra för ditt hem. Det rätta systemet kan skydda dig och din familj från dessa dolda faror.

1. Kolmonoxidförgiftning

Kolmonoxid (CO) är en giftig gas som kan göra dig sjuk om du andas in den. Kolmonoxid frigörs vid förbränning av gas, ved, olja eller kol. Det är en färglös och luktlös gas, så den är svår att upptäcka. God ventilation är avgörande för att säkerställa kolmonoxidfri luft.

Symtom på kolmonoxidförgiftning inkluderar huvudvärk, yrsel, illamående, förvirring, bröst- och muskelvärk och andnöd. Om du tror att du har CO-förgiftning, ska du omedelbart stänga av källan. Öppna fönstren, gå utomhus, och sök akut läkarhjälp.

2. Psykisk ohälsa och fysisk sjukdom

Vi tillbringar nästan 90 % av vår tid inne, så inomhusluftens kvalitet är avgörande för vår fysiska och mentala hälsa. Dålig ventilation orsakar trötthet och kan minska prestationsförmågan och koncentrationen. Många vädrar på dagarna, men stänger fönstren på natten – särskilt under vintern – och vaknar trötta eller med huvudvärk. Ett mekaniskt ventilationssystem är en lösning på detta problem.

3. Varma och fuktiga förhållanden

Värme och fukt uppstår när många människor arbetar i ett och samma utrymme. Detta gäller särskilt på sommaren när din hemarbetsplats kan kännas varm och kvav. Detta skapar obehag, vilket i sin tur leder till trötthet och minskad produktivitet. En god ventilation gör att hjärnan arbetar bättre. Ett ventilationssystem kan få dig att känna dig piggare och mer redo att möta utmaningarna i vardagen och arbetet.

4. Mögel och ytor med röta

Mögelexponering kan ha negativa hälsoeffekter. Personer med nedsatt immunförsvar eller andra hälsoproblem är mer benägna att drabbas. Svartmögel – ibland kallat giftmögel – är bland de värsta möglen och kan orsaka allvarliga hälsoproblem, eftersom det frigör mykotoxiner. Forskning tyder på att mykotoxiner är kopplade till allvarliga hälsoproblem hos människor som bor i förorenade byggnader.

Symtomen på mögelförgiftning inkluderar värk och smärta, huvudvärk, minnesförlust, näsblod och andnöd. Ventilation hjälper till att minska risken. Den håller luftfuktigheten låg med luft som strömmar mer fritt. Du kan också minska risken för mögel genom att åtgärda läckor.

Klimatet du bor i avgör om öppna fönster eller mekanisk luftventilation är det bästa alternativet. I ett kvalmigt- och klibbigt klimat kommer en luftkonditionering att vara din räddare i nöden. Om luftfuktigheten är hög kommer alla i hemmet att känna obehag. Att öppna fönstren släpper in mer fukt, vilket också kan skada trämöbler eller golv.

5. Dålig luftkvalitet på grund av dålig ventilation

Känner du dig ofta hängig hemma? Lider du ofta av trötthet eller huvudvärk, eller känns ditt hus instängt? Lösningen kan vara något så enkelt som att förbättra ventilationen.

Det genomsnittliga moderna hemmet är så välisolerat att luft inte kommer in genom springor eller sprickor, vilket det gör i äldre hus. Även om isolering är bra för att spara energi, är det viktigt att hålla en byggnad väl ventilerad.

Vardagsaktiviteter som att laga mat eller duscha skapar fukt. Växter, husdjur och något så trivialt som vanlig andning bidrar till luftföroreningar i hemmet. Brist på ventilation skapar hög luftfuktighet och mer koldioxid, vilket leder till problem såsom hosta, huvudvärk, trötthet, kronisk förkylning, uttorkning, astma och allergier.

Fabriker och bilavgaser producerar höga halter av CO2 och andra skadliga ämnen i luften. Ändå är denna luft renare än inomhusluften. Luftföroreningar inomhus orsakas av rengöringsmedel, färg, dofter, möbler och textilier. En luftrenare ser till att ohälsosamma ämnen avlägsnas – såsom fint damm, pollen och mögel.

En god ventilation i ditt hem gynnar din hälsa.

Förhindra dessa fem dolda faror på egen hand, upptäck våra Daikin ventilationssystem.

Kommer härnäst