Skip to main content

Hur Daikins luftrenare hjälper dig att andas friskare luft när du tillbringar mycket tid inomhus

En kvinna sover fridfullt i en mysig säng, bredvid en luftrenare som ser till att luften i sovrummet är ren och hälsosam under vintern

Under året tillbringar vi upp till 90 % av vår tid inomhus, och när kylan slår till är längtan efter att kura ihop sig hemma ännu starkare. Men då är samtidigt alla dörrar och fönster stängda, brasan är tänd, värmen är påslagen och alla föroreningar är instängda i den torra miljön.

Det finns många luftburna föroreningar, till exempel bakterier, mögelsporer eller allergener från husdjur, som kan irritera våra luftvägar.

Luftrenare är inte bara avsedda att användas sommartid under pollensäsongen. Här följer sex exempel på hur de kan göra skillnad även under vintern:

1. Förhindrar förkylning och influensa

Vintern är högsäsong för förkylnings- och influensavirus, men en luftrenare kan bidra till att minska risken för dessa sjukdomar genom att filtrera ut virus från inomhusluften. Daikins luftrenare är försedda med ett elektrostatiskt HEPA-filter som effektivt avlägsnar och reducerar skadliga fina partiklar. Daikins MC55W- och MCK55W-enheter kan avlägsna mer än 99,9 % av luftvägsvirus i luften och är testade av det välrenommerade institutet Institut Pasteur de Lille.

2. Bättre sömn

Förorenad inomhusluft kan göra det svårt att andas, särskilt om du har astma eller allergier. Ren luft kan hjälpa dig att sova bättre och slippa störande hosta och snarkningar under natten.

Förutom luftrening kan en extra luftfuktningsfunktion göra stor skillnad. Isoleringen kan göra luften torr under natten, vilket leder till att man blir torr och irriterad i halsen, särskilt vintertid. En luftrenare med en luftfuktningsfunktion tillför fukt till luften så att hostar mindre under natten, och därmed sover bättre.

3. Frisk hud genom högre luftfuktighet

När utomhustemperaturen sjunker och vi måste ha värmen påslagen inomhus, kan luften i hemmet bli torr. Forskning från Healthline visar att låg luftfuktighet kan göra huden torr och irriterad och förvärra symptom på eksem.

Om luften är för torr kan huden bli mindre spänstig och elastisk. Dessutom kan kontakten med allergener eller irriterande ämnen öka, vilket leder till att din hud lättare blir skadad. Torr luft kan även göra hudproblem som exempelvis atopiskt eksem värre.

Daikins MCK70Z- och MCK55W-modeller har en extra funktion för luftfuktning som tillför fukt till luften. Det gör att du kan andas renare luft och får en hälsosam luftfuktighet inomhus*.

4. Gör det bekvämt för halsen

Det är inte bara huden som är törstig på vintern – kall, torr luft och värmen påslagen i bostaden kan göra att det känns torrt och irriterat i halsen och näsan. Daikins luftrenare med luftfuktningsfunktion kan lindra rossliga halsar och hjälpa dig att andas lättare.

5. Lindrar allergier

Den som är allergisk vet att vinterns stillastående och förorenade luft ofta förvärrar problemen. Luftrenare minskar koncentrationen av allergener i luften och gör den renare och hälsosammare och därmed tenderar att utlösa färre allergi- eller astmaattacker.

Våra enheter MC55W och MCK55W är allergicertifierade av British Allergy Foundation (BAF), och enheterna MC30Y och MC55W klassas som allergivänliga av European Centre for Allergy Research (ECARF).

6. Befria hemmet från dålig lukt

Husdjur, matlagning, rök – några exempel på dålig lukt som kan infiltrera ditt hem. Samtliga luftrenare från Daikin är utrustade med ett luktavlägsnande filter som fångar in och neutraliserar dålig lukt förknippad med vardagliga hushållsaktiviteter och gör därmed luften fräsch och väldoftande.

Att investera i en luftrenare på vintern kan göra bostaden hälsosammare och bekvämare. Fundera på hur behoven hemma hos dig ser ut, och om det skulle löna sig att välja en enhet med ett elektrostatiskt HEPA-filter med hög prestanda, eller en med extra luftfuktningsfunktion, till exempel. MCK70Z och MCK55W.

*Daikins luftrenare är inte en medicinteknisk produkt och inte avsedd att användas som ersättning för medicinsk behandling eller läkemedelsbehandling.

Kommer härnäst