Skip to main content

Lär dig om installations- och driftkostnader för värmepumpar jämfört med gaspannor, samt deras energieffektivitet och klimatpåverkan.

Ja, att byta till en värmepump är ofta värt det om du vill ha lägre energikostnader på lång sikt, högre effektivitet och ett minskade koldioxidutsläpp. Även om värmepumpar vanligtvis kostar mer att installera än gaspannor, har de längre livslängd, kräver mindre underhåll och använder betydligt mindre energi för att leverera samma mängd värme. Hur mycket du tjänar beror på installationskostnader, energipriser och tillgängliga statliga bidrag.
I den här artikeln jämför vi värmepumpar och gaspannor utifrån installationskostnader, driftskostnader, energieffektivitet och miljöpåverkan för att hjälpa dig avgöra vilket uppvärmningssystem som ger bäst avkastning för ditt hem.

Ta till exempel två husägare – Sophie och Marc – som båda renoverade sina hem i Lyon, Frankrike år 2015.

Installationskostnader för värmepump och gaspanna

Sophie investerade i en luft/vattenvärmepump, medan Marc valde en modern kondenserande gaspanna.

Eftersom det finns många olika typer av värmepumpar kan kostnaden för inköp och installation variera avsevärt, från omkring 9 200 till cirka 20 800 euro. Det kan tillkomma ytterligare kostnader om du väljer att genomföra andra förbättringar, till exempel byta befintliga värmeavgivare eller förbättra isoleringen.

Gaspannor är generellt billigare att installera och kostar vanligtvis mellan 3 000 och 6 000 euro.

Beroende på var du bor kan du dock ha möjlighet att få bidrag som täcker en del av kostnaden för en värmepump. Här kan du läsa mer om vilka bidrag och incitament som finns där du bor.

Samma sak gällde även för Sophie. Även om hennes installationskostnad var hög jämfört med Marcs gaspanna, kunde hon kompensera detta med hjälp av ett statligt bidrag.

Vilka är underhållskostnaderna och livslängden?

En annan faktor i beräkningen av avkastning är hur länge ditt uppvärmningssystem håller samt vad det kostar att underhålla och driva under denna tid.

Om en värmepump underhålls på korrekt sätt kommer den att hålla i 15 till 20 år. Underhållet består av regelbundna kontroller och rengöring och kostar vanligtvis omkring 115–230 euro per år.

På grund av sina förbränningsprocesser kräver gaspannor noggrant underhåll och regelbunden service, vilket kan kosta mellan 115 och 350 euro per år. Den genomsnittliga livslängden är på cirka 10–15 år.

Tio år efter installationen är Marcs gaspanna på väg att nå slutet av sin livslängd, medan Sophie kan förvänta sig att hennes värmepump håller ytterligare 5–10 år.

Sophies underhållskostnader har varit låga, medan Marc har haft högre underhållskostnader för sin gaspanna.

Energipriser och driftskostnader

En värmepump utvinner upp till 75 % av sin energi från naturen, medan resten drivs med el. En gaspanna är helt beroende av gas. De jämförbara driftskostnaderna beror därför på kostnaden för hushållsel jämfört med gas.

Särskilt under de senaste åren har naturgaspriserna varierat kraftigt till följd av geopolitiska spänningar, marknadsefterfrågan och störningar i leveranskedjorna. Även säsongsvariationer och geografiska faktorer påverkar, och under kalla vintrar kan gaspriserna skjuta i höjden.

Även om moderna värmepumpar kan fungera effektivt även vid lägre temperaturer, kan elpriserna också påverkas av faktorer som produktionskostnader och statliga styrmedel.

Det är därför svårt att exakt förutse hur energipriserna kommer att utvecklas, men under de senaste tio åren har Sophie även installerat solcellspaneler för att minska sitt beroende av elpriserna. Hon har därmed uppnått betydande energibesparingar, medan Marcs driftskostnader har varit mer varierande och känsliga för gasprisernas svängningar.

Energieffektivitet hos gaspannor och värmepumpar

Det handlar inte bara om enhetspriset på gas eller el, även ett uppvärmningssystems energieffektivitet är en viktig faktor.

En värmepump kan omvandla upp till 300 % av den tillförda energin till användbar värme och producerar vanligtvis cirka 3 kWh värme från 1 kWh el.

Till exempel räcker 3 kWh till att:

  • Värma ett litet rum i tre till fyra timmar
  • Ge två varma duschar på 10 minuter vardera
  • Rosta 9 000 skivor bröd!
  • Köra två cykler på disk- eller tvättmaskinen

Moderna kondenserande gaspannor arbetar vanligtvis med betydligt lägre verkningsgrad, i spannet 99–109 %.

För att generera tillräckligt med värme för till exempel två 10 minuter långa varma duschar skulle din gaspanna, även vid den högre verkningsgraden på 109 %, förbruka cirka 2,75 kWh gas, jämfört med värmepumpens 1 kWh.

Det finns tillfällen då en gaspanna kan vara mer ekonomisk, till exempel i särskilt kalla klimat eller under vinterns kallaste dagar, men sammantaget är värmepumpens överlägsna energieffektivitet en av dess främsta fördelar.

Värmepumpar kan därför vanligtvis spara husägare omkring 1 000–3 000 euro i energikostnader över en period på 10–20 år, beroende på temperaturinställningar och klimatförhållanden.

Jämförelse av koldioxidavtryck

En av de främsta drivkrafterna bakom den ökade användningen av värmepumpar är deras lägre klimatpåverkan.

Eftersom värmepumpar hämtar större delen av sin energi från förnybara källor har de en lägre koldioxidpåverkan, som kan minskas ytterligare när de drivs med sol- eller vindkraft.

Gaspannor är beroende av förbränning av gas, vilket ger upphov till utsläpp av koldioxid. Man beräknar att omkring 2,1 kg koldioxid frigörs per kubikmeter förbrukad gas, vilket bidrar direkt till utsläpp av växthusgaser.

Slutsats: Samlad bedömning av avkastning på investeringen

Sammanfattningsvis erbjuder en värmepump ofta god avkastning på investeringen, tack vare längre livslängd, lägre underhållskostnader och avsevärt bättre energieffektivitet. Eftersom många länder nu erbjuder olika former av stöd och incitament kan en värmepump vara ett både ekonomiskt och miljömässigt attraktivt val. Så om du planerar att uppgradera ditt uppvärmningssystem kan det vara ett bra tillfälle att byta.

Viktiga slutsatser

  • Värmepumpar kan minska driftskostnaderna med cirka 1 000–3 000 € över 10–20 år tack vare högre effektivitet jämfört med gaspannor.
  • Installationskostnaden är högre, men värmepumpar har 5–10 år längre livslängd och lägre underhållskostnader.
  • Gaspriserna varierar kraftigt, medan kostnaderna för värmepumpar också kan variera beroende på elpriser och statliga styrmedel.
  • Värmepumpar har en betydligt lägre koldioxidpåverkan, särskilt när de drivs med förnybar el.
  • Statliga bidrag kan bidra till att sänka installationskostnaderna och förbättra den totala avkastningen på investeringen i värmepumpar.

Vill du ta reda på vilken värmepump som är bäst lämpad för ditt hem?

Kommer härnäst