Skip to main content

Hur du får mest ut av de bidrag som finns att tillgå vid installation av en värmepump

Vid första anblicken kan det se ut som att värmepumpar kräver en större initial investering jämfört med traditionella värmesystem. Men när man funderar på att köpa en värmepump är det viktigt att veta att chanserna att kunna få bidrag är höga, vilket gör det mycket attraktivt att investera i en värmepump.

I kampen mot klimatförändringarna har många länder bestämt att värmepannor som drivs med gas och olja ska fasas ut. De uppmuntrar istället att man anammar lösningar med låga koldioxidutsläpp, såsom värmepumpar.

Historiskt sett har det varit förknippat med stora utmaningar att övertala husägare att byta till värmepumpar. Stigande gaspriser har dock blivit ett stort bekymmer i hela Europa, och numera finns det möjlighet till subventioner i de flesta länder. Därför växer entusiasmen och erkännandet av att värmepumpar är ett bra alternativ.

Subventioner spelar en avgörande roll för att förbättra konkurrenskraften för luft/vatten- och bergvärmeenheter. Genom att det finns ett incitament för att använda denna teknik kan övergången till hållbara värmelösningar påskyndas ytterligare.

För detaljerad data, källmaterial och referenser, se fullständigt whitepaper (tillgänglig för nedladdning på engelska).

Fler anledningar till att välja en värmepump