Skip to main content

Europeiska regeringar är på sin resa mot nettonoll, vilket inkluderar att gå ifrån konventionella värmesystem. Upptäck hur detta påverkar dig.

Det finns många anledningar till att välja en värmepump. Det är därför som Daikin har tagit fram sitt whitepaper Drivers to Heat Pump Adoption by European Households, som erbjuder faktabaserade insikter för att hjälpa konsumenter att ta en välgrundat beslut. Den utforskar nyckelfaktorer som energikostnadsbesparingar, statliga incitament, miljöpåverkan, policyutveckling och hur värmepumpar integreras med förnybara energilösningar för framtidssäkra hem.

I den här artikeln kommer vi att fokusera på den potentiella utfasningen av konventionell värmeteknik och vad det innebär för husägare som överväger en övergång till värmepumpar.

Slutet för gasvärmepannor och pannor som eldas med olja i Europa

Slutet kan vara nära för gasvärmepannor och pannor som eldas med olja i Europa. EU-kommissionen planerar att fasa ut dessa över kommande år för att bereda vägen för koldioxidsnåla alternativ. Vissa EU-länder har redan tillkännagivit att de kommer förbjudas.

EU:s klimatmål driver skiftet mot koldioxidsnål uppvärmning

Många europeiska regeringar har gjort ambitiösa löften om nettonoll-koldioxidutsläpp och de arbetar hårt för att skapa policyer som stödjer deras mål. Att göra byggnader mer energieffektiva hjälper dem att nå sina mål. Enligt World Green Building Council kommer 28 % av de globala energirelaterade koldioxidutsläppen från den energi som behövs för att värma, kyla och driva byggnader.[1]

Så det är ingen överraskning att beslutsfattare sätter flera mätbara kortsiktiga milstolpar för att göra det möjligt för dem att uppnå sina långsiktiga mål. Ett av alternativet som ligger på bordet är att förbjuda konventionella värmesystem som drivs med fossila bränslen, som gasvärmepannor.

REPowerEU-planen och framväxten av koldioxidfria byggnader

Som en del av REPowerEU-planen för att förbättra energieffektiviteten och påskynda den gröna omställningen, siktar EU-kommissionen på att helt ta bort olje- och gaseldade värmepannor från den europeiska marknaden senast 2029. Vissa EU-länder har redan meddelat att de förbjuder nya installationer av värmepannor.

En annan strategi är att skapa fler koldioxidfria byggnader. En koldioxidfri byggnad är en byggnad som använder förnybar energiteknik som värmepumpar eller solpaneler för att producera den kraft den behöver för att fungera, eller som förlitar sig på energikällor som helt kan avkarboniseras, såsom elektricitet.

Varför värmepumpar är nyckeln till att ersätta gasvärmepannor

Som ett resultat kommer fler och fler husägare att behöva säga adjö till gas- och oljeeldade pannor och anamma tekniker som värmepumpar som minskar deras hems koldioxidavtryck. Enligt Internationella energiorganet är värmepumpar tre till fem gånger mer energieffektiva än gasvärmepannor.[2]


[1] https://worldgbc.org/advancing-net-zero/embodied-carbon/

[2] International Energy Agency “The Future of Heat Pumps” (2022) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://iea.blob.core.windows.net/assets/4713780d-c0ae-4686-8c9b-29e782452695/TheFutureofHeatPumps.pdf

För detaljerad data, källor och referenser, se fullständigt whitepaper (tillgängligt för nedladdning på engelska).

Fler anledningar till att välja en värmepump